Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

What is the DHCP name of BMENOS0300 located in remote rack ?

Issue:

What is the DHCP name of BMENOS0300 located in remote rack ?

Product Line:

M580

Environment:

EcoStruxure Control Expert

Resolution:

The DHCP name of BMENOS0300 is expressed as Cxxx_0y_BMENOS.


C002_06_BMENOS means it is loacted in the seventh slot (06) of a remote rack identified as CRA has rotary address 2


C105_04_BMENOS means it is loacted in the seventh slot (04) of a remote rack identified as CRA has rotary address 105


Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Продукт:
Серія:
Досліджуйте більше
Продукт:
Серія:
  • Документація Продукції
  • Завантаження ПЗ
  • Інструмент вибору продукту
  • Заміна та заміщення продукту
  • Контактний центр із надання довідки
  • Знайти наші представництва
  • Де купити
  • Спільнота Schneider Electric
  • Запит цінової пропозиції
  • Вакансії
  • Профіль компанії
  • Повідомити про проступок
  • Спеціальні можливості
  • Новини
  • Інвестори
  • EcoStruxure
  • Вакансії Пошук
  • Блог
  • Політика конфіденційності
  • Сповіщення про файли cookie
  • Умови користування
  • Change your cookie settings