Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

¿Se puede instalar un interruptor NSXm de manera horizontal?

Problema:

¿Se puede instalar un interruptor NSXm de manera horizontal?

Línea de producto:

ComPact NSXm

Ambiente:

Hardware

Resolución:

Los ComPacT NSXm pueden montarse en vertical, horizontal o acostados sobre su parte posterior o lateral sin que se reduzcan sus características. Estos dispositivos pueden montarse en un carril DIN utilizando la función de montaje en carril DIN integrada. Para el montaje en la placa posterior, los dispositivos se suministran con dos tornillos de montaje (M4), arandelas y tuercas. Estos tornillos de montaje pueden insertarse a través de los orificios de montaje moldeados en la carcasa del dispositivo y roscarse en el envolvente, los rieles o la placa de montaje.

nsxm horizontal nsxm riel