PowerChute Network shutdown is affected by CVE-2023-20860 and CVE-2023-20861
Issue: PowerChute Network Shutdown is affected by CVE-2023-20860 and CVE-2023-20861
Products: PowerChute Network Shutdown v5.0
Environment: All support OS
Cause: spring 5.3.22 vulnerability
Solution: Update the spring library to mitigate CVE-2023-20860 and CVE-2023-20861
Steps: On a Windows system
- Stop PowerChute Service.
- Open a command prompt as an administrator and enter net stop PCNS1
- Remove old JAR files from the group1\lib folder.
- The default path for PowerChute is C:\Program Files\APC\PowerChute\group1
- Remove spring-aop-5.3.22.jar spring-beans-5.3.22.jar spring-context-5.3.22.jar spring-core-5.3.22.jar spring-expression-5.3.22.jar spring-web-5.3.22.jar
- Copy in new 5.3.29 Spring JAR files. The files are attached as a zip to this FAQ.
- Uncompress the zip and copy the contents of the Spring5.3.29 folder to group1\lib
- Start PowerChute service.
- From the command prompt as an administrator enter net start PCNS1
Steps: on Linux system
NOTE: Linux is case sensitive when entering command and file names.
- Stop PowerChute Service.
- Open a terminal window with root privileges and enter sudo systemctl stop PowerChute
- Remove old JAR files from the group1/lib folder.
- The default path for PowerChute is /opt/APC/PowerChute/group1
- To remove the file cd to /opt/APC/PowerChute/group1/lib
- remove spring-aop-5.3.22.jar spring-beans-5.3.22.jar spring-context-5.3.22.jar spring-core-5.3.22.jar spring-expression-5.3.22.jar spring-web-5.3.22.jar
- The command is sudo rm -rf spring-*
- Copy in new 5.3.29 Spring JAR files. The files are attached as a zip to this FAQ.
- Uncompress the zip and copy the contents of the Spring5.3.29 folder to group1/lib
- Start PowerChute service.
- From the terminal, as an administrator, enter sudo systemctl start PowerChute
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.