When was each firmware version of ION8650 first shipped?
Want to know when a specific version of ION8650 firmware was released
Product
ION8650
Resolution
The table below has details on when each version of firmware was released. Note that not all versions of firmware are available anymore
| FW | Date |
|---|---|
| V004.040.001 | January 1 2021 |
| V004.031.002 | August 7 2019 |
| V004.031.001 | April 23 2019 |
| V004.031.000 | November 16 2018 |
| V004.030.000 | May 17 2018 |
| V004.021.002 | November 7 2017 |
| V004.021.000 | April 24 2017 |
| V004.020.001 | March 06 2015 |
| V409 | February 18 2015 |
| V408 | November 10 2014 |
| V407 | July 25 2014 |
| V406 | March 25 2014 |
| V405 | August 12 2013 |
| V404 | April 4 2013 |
| V403 | March 7 2012 |
| V402 | June 15 2011 |
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.