Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

How to successfully import the xsy file of localized variables from a PLC Safety into KEP or EOTON supervision?

Context
Process task variables whose nature column has the private attribute, exported as an xsy file, will continue to retain their private attribute in the XSY file. And since Control Expert, there is no functionality to remove this information in the xsy export file. The presence of this private attribute in the nature column of certain variables causes the import of the xsy file to fail in supervisions such as KEP or EATON? Until these manufacturers can update their system to allow the import of xsy files from PLC SAfety into their supervisions, please use this workaround that follows:
This cmd file is  attachted.
This cmd file will allow you to correct the xsy file. To do this, you will need to pass the xsy file to be patched as a parameter. So it will make a backup of the XSY file in .sav before patching it.
Attached is the screenshot that shows how to run it from the command prompt.
Command_Prompt
Note: The XSY file resulting from the patch operation will overwrite the old one.

Product Line
BME H58 2040S, BME H58 4040S, BME H58 6040S, BME P58 2040S, BME P58 4040S, BME P58 6040S

Environment
Microsoft Windows 10 64-bit (version 21H1 or newer), Microsoft Windows 10 64-bit Enterprise 2019 LTSC (version 1809), Microsoft Windows Server 2019 (standard 1809 version), Microsoft Windows 11 64-bit (version 21H1 or newer), Microsoft Windows Server 2022 (version 21H1 or newer), EcoStruxure Control Expert V15.3

Schneider Electric Україна

Вкладення
replaceTAGS.7z [339 Bytes]
Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія:

Потрібна допомога?

Потрібна допомога?

Почніть тут!

Почніть тут!

Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.

Звернутися до служби підтримки

Звернутися до служби підтримки

Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.

Де придбати?

Де придбати?

Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.

Переглянути відповіді на поширені запитання

Переглянути відповіді на поширені запитання

Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.

  • Документація Продукції
  • Завантаження ПЗ
  • Інструмент вибору продукту
  • Заміна та заміщення продукту
  • Контактний центр із надання довідки
  • Знайти наші представництва
  • Де купити
  • Спільнота Schneider Electric
  • Запит цінової пропозиції
  • Вакансії
  • Профіль компанії
  • Повідомити про проступок
  • Спеціальні можливості
  • Новини
  • Інвестори
  • EcoStruxure
  • Вакансії Пошук
  • Блог
  • Політика конфіденційності
  • Сповіщення про файли cookie
  • Умови користування
  • Change your cookie settings