ATS480 tripping on PHF3 fault.
Why does the ATS480 Softstarter trip on PHF3, Phase Loss Error after a run command?
Product Line:
ATS480
Environment:
All
Cause:
NA
Resolution:
PHF3 is Phase loss error. If the motor current in one or more phases is below the threshold set in [Phase Loss Thd] PHL parameter, the soft starter triggers the [Phase Loss] PHF3 error.
This PHL parameter is visible if [Phase Loss Monit] PHP is set to [Yes] YES.
Causes:
• Loss of one or several phases on mains or motor side
• Soft starter incorrectly supplied or tripped fuses.
• Defective motor
• Defective wiring on the motor or the supply mains
Remedy:
• Verify the threshold set in [Phase Loss Thd] PHL is compatible with the motor. Set PHL to 5% and try again.
• Verify the motor supply wiring and any devices located between the mains and the soft starter
(contactor, fuses, circuit-breaker,...)
• Verify the motor
Clearing the Error Code:
This detected error is automatically cleared with the [Auto Fault Reset] ATR or manually with the
[Fault Reset Assign] RSF parameter after its cause has been removed.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.