Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Can you share existing metering CT's with an AccuSine PCS+?

Issue
There may not be room in the switchgear for another set of CT's so it is possible to use an existing set CT's.  An example would be if there is a set of CT's for a power meter already installed in the gear.

Product Line
AccuSine PCS+

Resolution
Attached is an example wiring diagram showing how the existing metering CT's can be wired to the AccuSine from the power meter.  These CT's need to be wired in series to the AccuSine from the power meter.  It will not work correctly if wired in parallel.

Schneider Electric Україна

Вкладення
PCS+ Share CT's with meter.pdf [335.61 KB]
Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія:

Потрібна допомога?

Потрібна допомога?

Почніть тут!

Почніть тут!

Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.

Звернутися до служби підтримки

Звернутися до служби підтримки

Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.

Де придбати?

Де придбати?

Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.

Переглянути відповіді на поширені запитання

Переглянути відповіді на поширені запитання

Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.

  • Документація Продукції
  • Завантаження ПЗ
  • Інструмент вибору продукту
  • Заміна та заміщення продукту
  • Контактний центр із надання довідки
  • Знайти наші представництва
  • Де купити
  • Спільнота Schneider Electric
  • Запит цінової пропозиції
  • Вакансії
  • Профіль компанії
  • Повідомити про проступок
  • Спеціальні можливості
  • Новини
  • Інвестори
  • EcoStruxure
  • Вакансії Пошук
  • Блог
  • Політика конфіденційності
  • Сповіщення про файли cookie
  • Умови користування
  • Change your cookie settings