Getting Monitor Circuit error A, B, C or D on a Altivar Process drive
Issue:
Getting a Monitor Circuit error A, B, C or D
Product Line:
ATV930
Environment:
Digital inputs
Cause:
n/a
Resolution:
Suggested to check the digital inputs to see if one of them is assigned to Monitor Circuit A,
B, C or D (Example: if a surge arrestor is assigned to the digital input and is damaged) can cause this.
If this FAQ did not solve your issue, you can call us at 1-888-778-2733 Option 2 and then 4 or e-mail us at drive.products.support@se.com to create a case with our Technical Support Team.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна




Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.