Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Does EcoStruxure Control Expert support bit extraction of a DINT, DWORD and UDINT data type?

Issue:

Bit extraction of DINT, DWORD and UDINT data type in Ecostruxure Control Expert

Product Line:

EcoStruxure Control Expert

Resolution:

As of Control Expert V15.3, bit extraction of a DINT, DWORD and UDINT data type is allowed. Prier to this version it was not allowed.

image1
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
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.