Is there library/function block or template to add ATS480 soft starters to be controlled in Ecostruxure Machine Expert?
Issue:
How to program ATS480 using FB with EcoStruxure Machine Expert?
Product Line:
EcoStruxure Machine Expert
ATS480
Environment:
Ecostruxure Machine Expert
Cause:
There is a DFB and some information for Ecostruxure Control Expert.
Resolution:
There is no specific FB for the ATS480. Also the ATS480 DTM is not integrated yet on Machine Expert.
It is possible to use Generic Modbus TCP Slave for controlling ATS480 (so, no FBs as for ATV).
Опубліковано для: Schneider Electric Україна


Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.