Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
Cannot configure the Quantum 140NOC77100 Ethernet IP module.

The Quantum 140NOC77100 Ethernet IP module can be configured in Control Expert or Unity using the attached 'Unity Pro EtherNet/IP Configuration Tool'.

The 'Control Expert' or 'Unity' software must be installed prior to the installation of the 'Unity Pro EtherNet/IP Configuration
Tool'.

'Control Expert' or 'Unity' will need to be started using 'Run as Administrator' in order to open the 'Unity Pro EtherNet/IP Configuration
Tool'.

Schneider Electric Україна

Вкладення
Ethernet IP Config Soft V1 1.zip [20.68 MB]