VIP Sources and Data Are Slow to Populate in Web Applications
Issue
Virtual meters and other sources from the VIP are slow to come into the Web Application.
Product Line
Power Monitoring Expert 8.2
Power Monitoring Expert 9.0
Power Monitoring Expert 2020 (9.1)
Power Monitoring Expert 2021
Power Monitoring Expert 2022
Power Monitoring Expert 2023
Power Monitoring Expert 2024
Environment
Virtual ION Processor (VIP)
Designer
Web Applications
Cause
VIP Files are meant to be less than 2 MB. Once they begin to grow past this, some performance is degraded.
Resolution
Segment out modules for multiple VIPs. Create new VIPs as needed. Reference article FA221411 for instructions on creating new VIPs.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.