З якими перетворювачами частоти сумісна картка Profinet - VW3A3627?
(1) Модулі польової шини не можна використовувати на ATV340••••N4S і ATV340••••N4E ≤ 22 кВт. Для отримання додаткової інформації дивіться посібник із встановлення ATV340 (ATV340 Installation manual | Schneider Electric).
(2) ATV610 сумісний лише з модулем польової шини VW3A3607 PROFIBUS DP.
(3) Прошивка приводу ≥ V2.2IE24 сумісна лише з версією модуля ≥ V1.15IE18.
Детальніше ознайомитись з інформацією щодо можливості встановлення опціональних модулів для перетворювачів частоти, сервоприводів та плавних пусків, можна за наведеним нижче посиланням:
Опубліковано для: Schneider Electric Україна