Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

ATV320: чи можливо підключити енкодер і використовувати закон керування двигуна FVC (зі зворотним зв'язком за швидкістю)?

Підключити енкодер з вихідним інтерфейсом RS-422 5V можна при встановленні додаткової картки VW3A3620:
VW3A3620
Використовувати енкодер для реалізації замкнутого закону керування двигуном (FVC) не можливо.
Після встановлення цієї карти стають доступними такі параметри:
ATV320 Parameter with VW3A3620
За допомогою цієї картки можна контролювати швидкість двигуна, що особливо важливо для підйомних механізмів.
Наступне зображення ілюструє контроль швидкості:
speed control
Налаштування контролю швидкості здійснюється такими параметрами:
ATV320 Parameter with VW3A3620 2
ATV320 Parameter with VW3A3620 3
encoder fault