Що робити, якщо на ДБЖ Smart-UPS світиться індикатор «Перевантаження»?
Проблема:
Коли навантаження перевищує номінальну потужність ДБЖ у ВА (вольт-ампер) або Вт (Ватт), загоряється світлодіод перевантаження, а ДБЖ видає безперервний сигнал. Аварійний сигнал залишається увімкненим до усунення перевантаження.
Лінійка продуктів:
Smart-UPS
Умови:
Усі моделі, усі серійні номери
Причина:
Перевантаження ДБЖ унаслідок під'єднання навантаження більшої потужності.
Рішення:
Відключіть другорядне обладнання від ДБЖ, щоб усунути перевантаження.
У разі слабкого перевантаження автоматичний вимикач може не спрацювати, тоді навантаження продовжуватиме живитися. Якщо автоматичний вимикач спрацьовує або ДБЖ намагається переключитися на батарею в умовах перевантаження, живлення навантаження вимкнеться відразу. У такому разі потрібно від'єднати надлишкове навантаження і ввімкнути ДБЖ.
У разі сильного перевантаження може спрацювати вхідний автоматичний вимикач (з ДБЖ вискакує кнопка автоматичного вимикача). Для усунення перевантаження, від'єднайте від ДБЖ найменш важливе обладнання. Якщо кнопка автоматичного вимикача вже спрацювала (вискочила з корпусу ДБЖ), слід відключити навантаження, натиснути кнопку для повернення ДБЖ у роботу.
Якщо індикатор перевантаження продовжує горіти навіть без будь-якого навантаження, під'єднаного до ДБЖ, то ДБЖ, найімовірніше, зазнало сплеск напруги або несправне і потребує заміни.
Зверніться до служби технічної підтримки APC, щоб вирішити проблему.