What are the length limit for voltage acquisition cable from voltage adapters to SC150 or LV150 modules
This length is limited to 4m when using VT, or for low voltage input to an LV150 module as explicated in related voltage adapters installation guides. We even recommend to limit to 1 meter when possible.
For other cases (VPIS, VDS, LPVT) the most important are the conditions of installation, to avoid influence of nearby perturbations
Keypoint is to implement usual installation rules related to EMC for low current signals
- Good cable with shield (Cat6)
- Avoid cable loops (antenna)
- Avoid vicinity with high currents (motors, power supplies)
- Good grounding of electronic devices and metallic masses
Length itself until 10m is not an issue as such for VPIS & LPVT if these conditions are fulfilled, it just increases the probability to be influenced by perturbations…
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.