Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Power Monitoring Expert Installer Fails at Create Database Folder step due to Access is Denied error

Issue:

PME Installer gives user "access is denied" error at the Create Database Folder step.

Product Line:

Power Monitoring Expert 2023

Power Monitoring Expert 2024

Environment:

Power Monitoring Expert Installer

Cause:

PME Folder reverts back to Read-Only even after unselecting the option for the PME Folder properties.

Resolution:

  1. Navigate to the File Explorer
  2. Go to the File path where you have selected the PME folder to be placed during installation.

NOTE: File path should be similar to this example: C:\Program Files (x86) \Schneider Electric

  1. Navigate to the Power Monitoring Expert Folder
  2. Right-click the folder and select Properties
  3. Navigate to the Security Tab
  4. Once in Security select a user from the Groups and User Names option
  5. Select Edit and in the Permissions box select Full Control
  6. Select Apply and OK
  7. Repeat steps 6-9 for all users found in the Groups and User Names section
  8. Once all users have Full Control of the PME folder navigate back to the PME installer
  9. Re-run the failed Created Database Folder step and the installer should finish this step successfully

Schneider Electric Україна

Досліджуйте більше
Серія:
Досліджуйте більше
Серія:
  • Документація Продукції
  • Завантаження ПЗ
  • Інструмент вибору продукту
  • Заміна та заміщення продукту
  • Контактний центр із надання довідки
  • Знайти наші представництва
  • Де купити
  • Спільнота Schneider Electric
  • Запит цінової пропозиції
  • Вакансії
  • Профіль компанії
  • Повідомити про проступок
  • Спеціальні можливості
  • Новини
  • Інвестори
  • EcoStruxure
  • Вакансії Пошук
  • Блог
  • Політика конфіденційності
  • Сповіщення про файли cookie
  • Умови користування
  • Change your cookie settings