¿Puedo usar el puerto Ethernet integrado en el M221 como cliente Modbus TCP/IP?
Cuestión:
Uso del puerto Ethernet integrado en el M221 como cliente Modbus TCP/IP
Línea de productos:
TM221
Entorno:
EcoStruxure Machine Expert Basic
Resolución:
Sí. El puerto ethernet integrado en el M221 es capaz de comunicarse mediante Modbus TCP/IP como servidor o cliente. Para la función de servidor Modbus TCP/IP puede utilizar los bloques de función EXCH3 o READ_VAR / WRITE_VAR para leer o escribir en y desde el dispositivo de servidor.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.