Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Які протоколи обміну даними підтримують ПЛК Modicon M340 та M580?

Лінійка продуктів
Програмовані логічні контролери Modicon M340 та M580.

Середовище
Комунікаційні модулі та вбудовані у процесор порти.

Рішення

Комунікація/обмін даними за протоколами.

Modicon M340 i Modicon M580

За допомогою комунікаційних модулів та вбудованих у процесор портів ПЛК Modicon M340 та M580 можуть вести обмін даними за протоколами:

Перелік протоколів : Modbus TCP/IP; EtherNet/IP; Modbus RTU/ASCII; Modbus Plus; Profibus DP; CANopen; AS-Interface; DNP3; IEC 60870-5-104; IEC 60870-5 101.

Окремо для контролеру M580 є комунікаційні модулі для протоколів обміну: OPC UA; IEC 61850.


Ще більше інформації про сімейство програмованих логічних контролерів Modicon можна переглянути відео на нашому ютуб каналі за посиланням.