Яка максимальна кількість входів та виходів для Zelio Logic?
Якщо брати інтелектуальне реле з максимальною кількістю входів/виходів (26) - SR3B261BD та з використанням модулів розширення для дискретних сигналів SR3XT141BD (14),
то максимальна кількість входів/виходів – 40.
Як приклад:
1. Модульне інтелектуальне реле Zelio Logic (10 або 26 входів/виходів)
2. Модуль розширення дискретних (6, 10 або 14 входів/виходів) або аналогових (4 входів/виходів)
Зі списком продукції Zelio Logic ви можете ознайомитись у каталозі за посиланням.