¿Cuál es el número de parte del teclado remoto para los ATS22?
Cuestión:
¿Cuál es el número de parte del teclado remoto compatible con los arrancadores suaves ATS22?
Línea de productos:
Altistart 22 (ATS22)
Entorno:
Aplicable a todos los modelos.
Causa:
Necesidad de una interfaz de control remoto mediante teclado para los arrancadores suaves ATS22.
Resolución:
Las opciones disponibles para el teclado remoto son:
- VVW3G2101: Protección IP54 / NEMA 12
- VVW3G2102: Protección IP65
Los cables para conectar el teclado al ATS22 se venden por separado y están disponibles en las siguientes longitudes:
- VW3A1104R10: 1 metro
- VW3A1104R30: 3 metros
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.