Is a recovery USB available for PSA6?
No, recovery USB is not available to be purchased.
The user can create a recovery USB from the Recovery Utility feature provided on the PSA6 Launcher.
Prepare a commercially available USB memory with a size of 32 GB or more, to create a recovery USB and follow the steps below:
- Disconnect all connected devices from the product.
- Insert a commercially available USB memory.
- Open the Launcher on the desktop.
- Select the Recovery USB icon.
- Select the USB memory in Select a disk menu.
- Select Start.
- In the confirmation screen, select OK.
- When completed, select OK.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.