Can the BMXNOR0200H module's Ethernet communication be reset using IO_DDT (ETH_RESET)?
1. Issue
Some customers have reported that the online help in Control Expert suggests BMXNOR0200H supports Ethernet communication reset via IO_DDT (ETH_RESET). However, this functionality is not supported. The only available method to reset the Ethernet communication is through the module’s web interface.
2. Product Line
-
Module: BMXNOR0200H
-
Software: Control Expert
3. Environment
-
Operating System: Windows 10 / Windows 11
-
Software: Control Expert
-
Browser: Any standard browser used to access the module’s web interface
4. Resolution
After consultation with R&D, it has been confirmed that BMXNOR0200H does not support Ethernet reset via IO_DDT. The only supported method is through the web interface of the module.
Note:
No updates to the user manual are planned. It is recommended to use the BMENOR2200H (Advanced RTU module) instead, which supports Ethernet reset via Device DDT.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.