Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

ATV212: як здійснюється старт scroll компресора?

Для приводу scroll компресорів ПЧ ATV212 можна використовувати без обмежень.

Спеціальний функціонал ПЧ ATV212 дозволяє безпечно запустити компресор, контролювати мастило при роботі, включаючи контроль мастила при роботі на низькій частоті та керування вентилем уприскування масла при роботі на високій частоті, уникати перевантаження та кавітації, сухого ходу, підвищення тиску та температури, а також конденсації.

Функція керування стартом компресора дозволяє захистити компресор. Компресор після подачі СТАРТ на ПЧ повинен досягти [Low limit Freq] (LL) протягом часу [LL speed time] (F328). Інакше ПЧ відключається вибігом і робить авторестарт після паузи, що задається [Pre-start delay] (F329). Якщо компресор досяг швидкості [Low limit Freq] (LL) за час менше [LL speed time] (F328), то ПЧ здійснює запуск двигуна до частоти [Pre-Start speed] (F327). Протягом [Pre-Start time] (F326) привід працює на цій частоті. Після цього частота обертання визначається завданням.
На рисунках нижче показано процеси запуску компресора:
img img