ATV600: зупинка вибігом в кінці рампи
Якщо тип гальмування налаштовано на:
- гальмування по рампі;
- гальмування по швидкій рампі;
то можна налаштувати частоту, при досягненні якої, гальмування змінюватиметься на гальмування вибігом.
При цьому не повинно бути налаштовано динамічне гальмування наприкінці гальмування.
Параметри:
[Complete settings] [Generic functions] [Stop configuration]
[Freewheel stop Thd] FFt – задає значення частоти, при досягненні якої гальмування по рампі змінюється гальмуванням вибігом.
Тип гальмування визначається параметром:
[Complete settings] [Generic functions] [Stop configuration]
[Type of stop] Stt.
Динамічне гальмування в кінці рампи визначається параметром:
[Complete settings] [Generic functions] [Auto DC injection]
[Auto DC Injection] AdC.
При значенні параметра AdC = No можливе налаштування FFT (при типі гальмування рампа/швидка рампа).