How to Trigger SBO Relays in the Graphic User Interface GUI
Issue:
Users need to execute Select-Before-Operate (SBO) commands through the SAGE RTU web interface GUI (Config@Web).
Product:
SAGE RTU 14x0, 2x00, 3030, 3030M
Environment:
Config@Web interface w/ HTTPS enabled, proper user roles configured, RTU in Remote mode
Cause:
The SBO command process requires specific steps and permissions within the Config@Web interface to ensure secure and accurate relay operations.
Resolution:
- Log in to the Config@Web interface using a Command-privileged account.
- Navigate to the Command tab and select Control.
- Choose the desired SBO point.
- Set Trip/Close and Execute Time if needed.
- Click Execute to trigger the command.
- Ensure:
- The RTU is in Remote mode.
- HTTPS and user roles are properly configured.
- All actions will be recorded in the Command Log for auditing.
- For detailed instructions, refer to the Config@Web manual (page 172+) attached in the related tab.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.