PME - How to calculate past 2 months accumulation for numeric displays
Issue
There is a need to display previous monthly accumulated kWh on a Vista or Graphics Editor diagram.
Product Line
Power Monitoring Expert 7.x
Power Monitoring Expert 8.x
Power Monitoring Expert 9.0
Power Monitoring Expert 2020
Power Monitoring Expert 2021
Power Monitoring Expert 2022
Power Monitoring Expert 2023
Power Monitoring Expert 2024
Environment
Designer
Resolution
The following example shows how to calculate the previous month and 2nd previous month accumulated kWh. Additional Store Modules and Feedback Modules can be added to display the 3rd previous month, 4th previous month, and so on.
1. Log into Designer and open one of the VIPs (e.g. VIP.DEFAULT)
2. Add an Integrator Module, 2 Store Modules and 2 Feedback Modules
3. Rename one Store Module to "Past Month", and link the following inputs:
• Source 1: (Result output from Integrator 1 Module)
• Store: (Pulse Out output from Feedback 1 Module)
4. Rename the other Store Module to "Past 2nd Month", and link the following inputs:
• Source 1: (Source Out 1 output from “Past Month” Store Module)
• Store: CL1 New Month (from Clock Module)
5. On Feedback 1, link the following inputs:
• Source: (Store Complete output from “Past 2nd Month” Store Module)
6. On Feedback 2, link the following inputs:
• Source: (Store Complete output from “Past Month” Store Module)
7. On Integrator 1, link the following inputs:
• Integrand: (flow measurement from meter, such as scf/min or gal/min)
• Reset: (Pulse Out output from Feedback 2 Module)
8. On Integrator 1, configure the following setup register:
• Divisor: it’s in seconds, so set to 60 if measurement is /min, set to 3600 if /hour, etc.
9. On the diagram, link the following to the numeric display objects:
• "Past 2 Months" STO Source Out 1 output to the display object for the accumulated value for 2 Months Ago
• "Past Month" STO Source Out 1 output to the display object for the accumulated value for Last Month
• "Integrator 1" IN Result output to the display object for the accumulated value for Month To Date
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.