SAGE RTU Manuals for Internet Explorer Settings
Issue:
Configuration settings for different versions of Internet Explorer.
Product:
SAGE RTU (Remote Terminal Unit)
C3413 CPU
Environment:
SAGE RTU units running C3413 CPU (Green Board) Non-Secure
Internet Explorer versions 8, 9, 10, and 11.
Cause:
Users need specific configuration settings to ensure compatibility and proper functioning of the SAGE RTU with various versions of Internet Explorer.
Resolution:
The following documentation is attached in this article:
- Config@web_IE8_settings_V1.1
- Config@web_IE9_settings_V1.1
- Config@web_IE10_settings_V1.1
- Config@web_IE11_settings_V1.2
- SAGE FW & IE Config
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.