RADIUS Secret minimum character limit when using RADIUS message authenticator
Issue
Customers require a minimum of 8 characters for their RADIUS secret on NMC2 devices when using the message authenticator setting.
Product Line
- Network Management Card 2 - AP9630/30CH, AP9631/31CH, AP9635/35CH
Devices with an embedded Network Management Card 2 include (but are not limited to): 2G Metered/Switched Rack PDUs (AP84XX, AP86XX, AP88XX, AP89XX), Certain Audio/Video Network Management Enabled products.
Environment
Firmware v7.2 and higher
Resolution
Schneider Electric has added a new RADIUS setting as of firmware version 7.2.0 called the RADIUS Message Authenticator. In order to use the RADIUS Message Authenticator the RADIUS Secret must now be configured for a minimum of 8 characters.
Configuration of the RADIUS secret can be done through the following methods:
- Web User Interface (UI) – Configuration/Security/Remote Users/RADIUS.
- Click on the IP address hyperlink for the Primary RADIUS server you are configuring.
-
- Enter the RADIUS secret (minimum 8 characters in length) under the Secret section.
-
- Click Apply.
- Repeat this step for the Secondary RADIUS server if necessary.
- Command Line Interface (CLI) – Accessible via the console port or Telnet/SSH.
- To configure the RADIUS secret for the primary or secondary server use the following syntax. Note: The RADIUS secret must be a minimum of 8 characters.
- radius -s1 <RADIUS secret> then <enter>.
- To configure the RADIUS secret for the primary or secondary server use the following syntax. Note: The RADIUS secret must be a minimum of 8 characters.
radius -s2 <RADIUS secret> then <enter>
Опубліковано для: Schneider Electric Україна


Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.