ATV212: вибір двох швидкостей сухими контактами - як налаштувати ПЧ?
Потрібно виконати наступні дії, для вибору швидкості за допомогою сухого контакту:
- встановити перемичку F-P24;
- перший релейний вихід має замикати P24-R;
- другий релейний вихід має замикати P24-RES.
Режим роботи логіки має бути SOURCE.
Скиньте ПЧ на заводські налаштування (TYP=3). Введіть дані двигуна. Тепловий струм (параметр THR) встановіть на номінальний струм двигуна.
Налаштуйте параметри:
F111 = 2
F112 = 6
F113 = 7
Sr1 = значення 1 швидкості;
Sr2 = значення 2 швидкості.При замиканні першого релейного виходу (другий розімкнуто) ПЧ працюватиме на швидкості Sr1.
При замиканні другого релейного виходу (перший розімкнуто) ПЧ працюватиме на швидкості Sr2.
Детальніше можна ознайомитись в посібнику з програмування за посиланням, або у вкладенні.