Configuration Methods for PowerLogic A3 Arc Flash Protection Relay
Issue:
How can PowerLogic A3 Arc Flash protection be configured for different protection schemes and system requirements?
Product:
PowerLogic A3 Arc Flash Protection Relay
Environment:
Switchgear installations requiring flexible configuration options.
Cause:
Incorrect configuration can lead to nuisance tripping or failure to operate during an arc flash event.
Resolution:
PowerLogic A3 offers three configuration methods:
- Rotary Switch & Push Button
- Quick setup for single devices or small systems.
- Two rotary switches set Protection Scheme (positions 1–6) and Light Group (positions 1–9).
- Push button used for Install/Reset and entering Test Mode.
- Default: Scheme #1, Light Group 1, Current Group 16.
- eSetup Easergy Pro Software
- Requires REL52960 configuration cable.
- Allows full parameter customization: Protection Scheme, Light Group, Current Group, Output Latch.
- Supports saving/loading configuration files and advanced diagnostics.
- ArcEM Configurator in V321
- Used when A3 operates as I/O peripheral of V321.
- Centralized configuration for large systems.
- Enables mapping of Light Groups (1–12) and Current Groups (13–16) for selective tripping.
Best Practices:
- Always verify scheme and group settings before commissioning.
- Use Test Mode to validate sensor wiring and logic without tripping breakers.
- Change default passwords for cybersecurity.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.