Наші бренди

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.
		
Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?
EcoSet Config System requirements
Here are the requirements for a PC to run EcoSet Config :

1. Windows operating system only (no touch-based OS or mobile devices)

2. Chromium-based browser (Chrome or Edge; no Firefox or Safari)

3. Dedicated GPU (graphics card)

4. Minimum of 16 GB RAM

5. Only one VEGA tab or window open at a time

6. Screen resolution of 1920 × 1080