Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

¿Cómo importar correctamente imágenes PNG en Vijeo Designer?

Cuestión:

Este artículo describe los métodos adecuados para importar imágenes PNG en Vijeo Designer, asegurando que se conservara la transparencia y evitando que se añada cualquier fondo no deseado.

Línea de productos:

Vijeo Designer v6.2, v6.3

Entorno:

Software de configuración de HMI en Windows

Resolución:

Cuando copia una imagen desde una aplicación como MS Paint o el visor de fotos predeterminado de Windows utilizando Ctrl + C, la imagen se coloca en el portapapeles de Windows como un mapa de bits. Un mapa de bits no admite transparencia, por lo que al pegarlo se pierde el fondo transparente.

Para conservar la transparencia en Vijeo Designer, debe:

  1. Arrastrar y soltar el archivo PNG directamente en la pantalla.
  2. Añadir un objeto de imagen y seleccionar el archivo PNG.

Esto garantiza que Vijeo Designer lea el formato PNG, incluida su información de transparencia, y lo convierta en un formato adecuado para su visualización en el panel.

Vijeo Designer.

1