Чим ми можемо вам допомогти сьогодні?

Як перевірити сумісність DTM в EcoStruxure Control Expert?

Середовище:
EcoStruxure Control Expert

Рішення:

1. Запустіть EcoStruxure Control Expert.

2. Перейдіть до інструменту Tools → DTM Audit Tool:

3. Виберіть у DTM Audit Tool файл застосунку у форматі .ZEF / .STU / .STA та завантажте, натиснувши Open.

4. Запустіть аналіз, натиснувши Run.

5. В результаті відобразиться інформація про сумісність DTM разом із відповідними повідомленнями про помилки, включно зі статусами відповідності між необхідними та локально встановленими версіями DTM, а також можливими попередженнями про відсутні або застарілі DTM‑файли.

6. Щоб закрити інструмент, натисніть Exit.

DTM Audit Tool - це інструмент в EcoStruxure Control Expert, що дозволяє порівнювати DTM‑файли, використані пристроями у відкритому системному проєкті, з DTM‑файлами, встановленими на локальному ПК.
Команда доступна через меню Tools → DTM Audit Tool, після чого результати порівняння відображаються у вікні.

Призначення інструменту

DTM Audit Tool допомагає:

  • перевірити сумісність між DTM, що використований у проекті, та DTM, встановленим локально;
  • визначити відсутні або застарілі версії DTM;
  • переглянути відповідні повідомлення про помилки та статуси сумісності.

Передумови для аналізу DTM

Для коректної роботи аналізу необхідно:

  • Актуальний DTM Hardware Catalog на локальному ПК.
  • Пристрій, що використовує DTM, має існувати у проєкті.
  • DTM має бути хоча б раз відкритий із відповідного пристрою в проєкті.

Опис елементів вікна DTM Audit Tool

img

ЕлементОпис
1Іконка статусу сумісності DTM.
2Поле пошуку: введіть один або кілька термінів розділених пробілом для відображення полів що містять будь-який з цих термінів.
3
Кнопка для перемикання відображення панелі групування та заголовків стовпців.
Групування, які ви визначили, зберігаються навіть тоді, коли панель прихована.
4
За замовчуванням DTMs відображаються згрупованими за виробником пристрою (Device Vendor). Ви можете змінити або видалити групування.
Крім того, можна сортувати вміст кожного стовпця/категорії.
5
Пристрій, який використовує DTM.
Примітка: якщо DTM існуючого пристрою ще не було відкрито, він не з’явиться у цьому вікні.
6Версія DTM, яка потрібна пристрою.
7Назва DTM.
8Версія локально встановленого DTM.
9Виробник DTM.

Позначення іконок результатів аналізу:

ІконкаЗначення

img

DTM, який використовується пристроєм, сумісний із DTM, встановленим на комп’ютері
img
DTM, який використовується пристроєм, не встановлений на комп’ютері,
або версія встановленого DTM є старішою за версію, що використовується пристроєм.