How to Power cycle an InRow Cooling Unit Gen2?
PUBLIC
Issue:
How to Power cycle an InRow Cooling Unit Gen2?
Product Line:
InRow Family Gen2.
Environment:
ACRD3XX, ACRC3XX, ACRH3XX, ACRD6XX, ACRC6XX, UNIFLAIR SP, etc.
Cause:
General aid for Customers
Resolution:
- Please click on the home icon (Fig 1) 👇🏻
Figure 1
- Click on the On/Off button (Fig 2), you might be required to input the pin, use the default one: 1234.
Figure 2
- Change the state from on to off (Or StandBy), then click OK (Fig 3).
Figure 3
- When the fans start ramping down, please unplug the dedicated power cord(s) to the unit (It can be top or bottom fed) [Figure 4] or put down the dedicated breaker(s) to the unit (If it’s hard-wired), or if it’s a 600mm InRow (Figure 5) and leave the unit without any power for at least 5 minutes.
Figure 4 (For 300mm InRow only).
Figure 5 (For 600mm InRow only).
- After the 5 min passes, restore the power to the unit, allow a couple of minutes, for the display to pop up, change the mode from Off to On (Figure 3), and test the proper operation of the unit.
NOTE: This process can only be executed from the front display of the unit.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.