PME - How to expose measurements to OPC server using Device Type Editor
Product Line
Power Monitoring Expert 9.0
Power Monitoring Expert 2020
Power Monitoring Expert 2021
Power Monitoring Expert 2022
Power Monitoring Expert 2023
Power Monitoring Expert 2024
Environment
Device Type Editor
Resolution
Note: There isn't a way to open a previously exported .xml with OPC Selector in Device Type Editor. If you want to expose additional measurements after following this procedure once, you'll need to reselect all of the measurements you want to expose, then replace the file in the …\Program Files (x86)\Schneider Electric\Power Monitoring Expert\system\IONServices\DefaultMeasurementsExt folder each time.
1. Open Management Console > Tools > System > Device Type Editor:
2. File > Open, then navigate to …\Power Monitoring Expert\config\translators:
3. Open the .ion file for the device type you want to expose measurements to the OPC server.
4. Open Tools > Expose OPC Measurements.
5. Select a measurement, then click the >> button to move it to the right pane. Repeat for the remaining desired measurements.
6. Click Save.
7. Navigate to …\Program Files (x86)\Schneider Electric\Power Monitoring Expert\system\IONServices\DefaultMeasurementsExt.
8. Save the file in this folder.
- Note: You may get a permissions error. If so, save the file to your Desktop or another location then copy/paste it into the …\Program Files (x86)\Schneider Electric\Power Monitoring Expert\system\IONServices\DefaultMeasurementsExt folder.
9. Open File Explorer and confirm the exported file is saved to the folder:
10. Navigate to …\Program Files (x86)\Schneider Electric\Power Monitoring Expert\config\IONServices, then make a copy of the IONServicesConfiguration.xml file to have as a backup. If this folder doesn’t exist, skip this step:
11. Open Management Console > Tools > System > select Update OPC Server.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.