PME - Totalizer or other Arithmetic Module calculation stopped working
Issue
A totalizer or other calculation stopped displaying in Vista/Diagrams or stopped logging. The calculation is from an Arithmetic Module in a VIP, and the output is either stale or n/a:
Product Line
ION Enterprise 5.x
ION Enterprise 6.x
StruxureWare Power Monitoring 7.x
Power Monitoring Expert 7.x
Power Monitoring Expert 8.x
Power Monitoring Expert 9.0
Power Monitoring Expert 2020
Power Monitoring Expert 2021
Power Monitoring Expert 2022
Power Monitoring Expert 2023
Power Monitoring Expert 2024
Environment
Designer
Cause
There is a communication or configuration problem with either the inputs or a formula in the Setup Registers of the Arithmetic Module.
Resolution
1. Hold Shift + right-click the input to the Arithmetic Module to check for n/a values or communication errors.
2. If one or more inputs show a missing value or have an error:
- If the input is from a device, either unlink it or resolve the communication issue.
- If the input is from another module, check the inputs to that module.
3. If the inputs all show a value and no errors are shown, edit the Arithmetic Module and refer to ION Reference to confirm the formulas are configured correctly.
4. If some n/a values are expected or can't be resolved immediately, consider setting N/A Conversion in the Setup Registers of the Arithmetic Module. This will convert n/a inputs to a specific value to allow the calculations to continue working.
Опубліковано для: Schneider Electric Україна
Потрібна допомога?
Почніть тут!
Знайдіть відповіді зараз. Шукайте рішення самостійно або зверніться до нашого експерта.
Звернутися до служби підтримки
Якщо вам потрібна допомога, додаткова інформація чи технічна підтримка або ви хочете подати скаргу, зв’яжіться з нашою командою з обслуговування клієнтів.
Де придбати?
Зручний пошук найближчого дистриб’ютора, магазина або спеціалізованого партнера Schneider Electric у вашому регіоні.
Переглянути відповіді на поширені запитання
Отримайте необхідну інформацію, переглянувши відповіді на поширені запитання за відповідними темами.