Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Default Alternative Text

    Розподільчі пристрої та підстанції середньої напруги

pen on a touch screen device for energy management

Проблеми

Світ енергетики змінюєтся з підвищенням енергоспоживання та підвищенням тиску на продуктивність. СН устаткування є критично важливою складовою. За будь-якої ситуації вам необхідне найкраще рішення для скорочення витрат, спрощення експлуатації та безперервного обслуговування, як для оператора, так і для ресурсу устаткування.
  • Рішення

    Без жодних сумнівів зміна ефективності впливає на вимоги до вашого обладнання середньої напруги. Завдяки провідній на ринку професійній компетентності, глибоким знанням та досвіду, у Schneider Electric є необхідні рентабельні рішення для відповідності вимогам до ефективності.
  • Ключові переваги

    • Різноманітний асортимент для відповідності вимогам усіх діючих міжнародних та локальних стандартів
    • Повністю випробувані, цифрові інтелектуальні рішення: гнучкі, компактні та такі, що здатні працювати у жорстких умовах
    • Оптимальна загальна вартість володіння впродовж всього терміну служби ваших установок
  • Переваги

    До нашого асортименту входять усі сучасні рішення (розподільчі пристрої з повітряною, елегазовою та твердою ізоляцією броньованого типу):

    • Адаптоване обслуговування впродовж життєвого циклу енергетичної установки
    • Відповідність виробничих процесів стандартам з сертифікації якості ISO 9001 та  ISO 14001
    • Локальна підтримка від спеціалістів по всьому світу
Електромережі вночі на фоні заходу сонця, електроенергетичні компанії, доступ до енергії.

Дослідіть наші рішення СН та СН/НН підстанції

Не хотiли б ви поговорити з консультантом на рахунок наших продуктiв i послуг?