Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Default Alternative Text

    Контролер безпеки / Дворучна станція управління / Контактор / Cat.4 PL e, SIL 3 / категорія зупинки - 0

  • Читайте

    • Контролер безпеки / Дворучна станція управління / Контактор / Cat.4 PL e, SIL 3 / категорія зупинки - 0 (Документація рішення для заземлення)

      Сертифікована TÜV архітектура безпеки, що включає опис функціонування і конструкції, розрахунок рівня безпеки, принципову схему та основні характеристики товарів. Докладніше
    • Показники надійності Schneider Electric

      Бібліотеки показників надійності Schneider Electric за 2016/04 містять: бібліотеки «Sistema», бібліотеку VDMA (Version=3.2.1, Crc32=0x458FBAAC) та документацію сертифікованого рішення для забезпечення безпеки разом з проектом розрахунків «Sistema». Докладніше
    • Каталог: Рішення для заземлення та функції безпеки

      Керівництво з вибору комплексного рішення для заземлення та опис функцій безпеки. Докладніше
    • Каталог: Рішення «Preventa» для Ефективної безпеки машин

      Каталог включає комплектну пропозицію Schneider Electric для безпеки обладнання, що складається з продуктів та рішень. Він містить:
      - Законодавчу базу та стандарти в сфері безпеки
      - Послуги компанії Schneider Electric Докладніше
    • Завантажуйте програму «SISTEMA»

      Інструмент забезпечення повноти безпеки для оцінки програмного забезпечення обладнання. Завантажити зараз
  • Вчіться

    Керівництво з техніки безпеки


    Представляємо вам інструкцію, в якій надана актуальна та об'єктивна інформація, яка покликана допомогти виробникам та користувачам машин забезпечувати працівників безпечним, легальним та ефективним обладнанням. Докладніше

    Функціональна безпека та реалізація Директиви ЄС щодо машин 2006/42/EC


    Ознайомтеся зі змінами в стандартах проектування систем управління, пов'язаних з безпекою. Зрозумійте різницю між EN ISO 13849-1 та EN 620, і відзначте для себе основні моменти, про які виробники машин повинні завжди пам'ятати. Докладніше

Не хотiли б ви поговорити з консультантом на рахунок наших продуктiв i послуг?