Ukraine

Вітаємо на веб-сайті Schneider Electric

Ласкаво просимо на наш веб-сайт.

Ви можете вибрати іншу країну, щоб переглянути доступну для неї продукцію, або перейти на наш основний світовий веб-сайт, щоб ознайомитися з інформацією про компанію.

Вибрати іншу країну чи регіон

  • Default Alternative Text

    Модуль безпеки / Однопроменеві світлові завіси / Контактор / Кат.2 PL c, SIL 1 / Категорія зупинки 0

  • Читайте

    • Модуль безпеки / Однопроменеві світлові завіси / Контактор / Кат.2 PL c, SIL 1 / Категорія зупинки 0 Документ з рішення ланцюга безпеки

      Архітектура безпеки з сертифікатом TUV, включно з описом функції та конструкції, обчисленням рівня безпеки, схемою з'єднань та важливими даними про продукт. Докладніше
    • Показники надійності Schneider Electric

      Бібліотеки 2016/04 показників надійності Schneider Electric містять: Бібліотеки Sistema, бібліотека VDMA(Версія=3.2.1, Crc32=0x458FBAAC) та документи з сертифікованого рішення ланцюга безпеки разом з проектом обчислень Sistema. Докладніше
    • Каталог: Рішення з ланцюга безпеки та функції безпеки

      Керівництво з вибору рішення з ланцюга безпеки та опис функцій безпеки. Докладніше
    • Каталог: Рішення Preventa для ефективного впровадження безпеки обладнання

      Каталог разом з повноцінною пропозицією рішень із впровадження безпеки обладнання Schneider Electric з продуктами та рішеннями. Він містить:
      - Законодавчі норми безпеки
      - Послуги, надані Schneider Electric Докладніше
    • Завантажити засіб SISTEMA

      Програмний інструмент комплексної безпеки для оцінки експлуатації обладнання. Завантажити зараз
  • Вчіться

    Керівництво з техніки безпеки при роботі з машинами та механізмами


    До вашої уваги пропонується інструкція, в якій надана актуальна та об'єктивна інформація для виробників та користувачів машин та механізмів, щоб вони могли надавати робітникам безпечне, легальне та ефективне обладнання. Докладніше

    Функціональна безпека та виконання Директиви 2006/42/EC


    Ознайомтесь зі змінами у стандартах для розробки систем управління безпекою. Зрозумійте відмінності між EN ISO 13849-1 і EN 620, та засвойте основні моменти, які виробники машин та механізмів мають пам'ятати для кожного з них. Докладніше

Не хотiли б ви поговорити з консультантом на рахунок наших продуктiв i послуг?