Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can you replace the overloads on the GV2, GV3 or GV7 starters?

Issue:
Are the bimetallic units in the GV starters replaceable?

Product Line:
IEC Contactors and Starters

Environment:
GV Manual Starters and Protectors

Cause:
Maintenance

Resolution:
The overload bimetal elements are not replaceable on these type starters, replace the complete unit only.