Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the accuracy of the Premium PLC CPU real time clock.

Real time clock accuracy:

Accuracy of the real time clock is one second (%SW50) +/- 200ms.

Resolution of the real time clock is one second (%SW50) +/- 200ms,because 200ms is the refresh rate of the RTC.
Accuracy error:
The accuracy error of the quartz oscillator is:
1. At 0 and 70°C : -101/20 ppm, error in second/day is -8.7/1.7, in minute/year is -53/11.
2. At 25°C: -20/20 ppm, error in second/day is -1.7/1.7, in minute/year is -11/11.