Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How is the ATV12 programmed for a 0-10Vdc analog input on AI1?
Issue:
Programming an ATV12 for a 0-10Vdc analog input on AI1

Product Line:
ATV12

Environment:
Programming

Cause:
n/a

Resolution:
The factory default is for a 0-5Vdc input.  Set AI1t = 10U to accommodate a 0-10V input.  AI1t is found in the IO menu and AI1 submenu.