Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to use Easergy Configurator on a Windows 7 machine

In order to use the Easergy software within a Windows 7 environment, DosBox must be used. Run the installation for Easergy Configurator first, then using the instructions included in the DOSBOX file, install DosBox.
DOSBOX For Easergy.zipDOSBOX For Easergy.zipEasergy_Config_1_and_2.zipEasergy_Config_1_and_2.zip


Legacy KB System (APS) Data: RESL212992 V1.0, Originally authored by DaFr on 11/12/2013, Last Edited by DaFr on 11/12/2013
Related ranges: Others protection relays