Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
ProWORX 32 Server limitations

Issue
ProWORX 32 Server limitations

Product Line
ProWORX 32...All versions

Environment
Windows 7

Resolution

The following limitations have been found on the ProWORX 32 server.

  • If the server is being used for communicating to the PLC:
The limit is 3 for connecting to the PLC via the server and 5-8 users for
connecting to the server for puts and gets at the same time that the clients
are connected to the PLC via the server.
  • If the server is used only for project storage and retrieval (the server is not used for
communicating to the PLC):

No limitations on number of users simultaneously connected with
either Modbus Plus or TCP/IP other than what is allowed for the server PC's
Microsoft Windows operating system's TCP/IP connections and the Modbus Plus
Adapter card.
  • Maximum number of users configured on the server:
  • No limitations.
  • Maximum number of projects stored on the server.

No limitations other than the hard drive free space capacity.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm

    Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.

  • Nhận báo giá

    Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.

  • Nơi mua hàng?

    Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.

  • Trung tâm Hỗ trợ

    Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.