Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Installing the new MBX Driver for the TSXCUSBMBP Communication Adapter.

Goals and Symptoms

Installation of the new Driver (MBX Driver version V6.00 Update 20070615) for the TSXCUSBMBP adapter.

Causes and Fixes

If the TSXCUSCMBP VSP driver was installed it will need to be uninstalled.
After uninstallation of VSP driver then install the MBX driver.
See attached for both procedures.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
TSXCUSBMBP_Uninstalling_the_VSP_driver.zip [56.17 KB]
TSXCUSBMBP_Communication_Adapter_Installation.zip [298.73 KB]