Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is PL7 software supported under Microsoft Windows 7 operating system?

Issue:
PL7 software supported under Microsoft Windows 7 operating system


Product Line:
PL7 software


Resolution:
Yes, PL7 is supported under Window 7 32 bit operating system with the install of SP5 of PL7. Windows 7 64 bit is not supported