Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the part number for the programming software and cable for a TSX Micro(TSX37xx) ?

The software is "PL7 Micro". Part number is TLXCDPL7MP45. This software will run on a Windows 7 32 bit machine. It will not run on a 64 bit operating system.

Part number for the USB cable is TSXCUSB485 + TSXCRJMD25.

Part number for the serial cable is TSXPCX1031.