Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why do I get the error code OL9-21581 Illegal Modbus function code when trying to connect to the Concept simulator?


One possible reason is the package of Concept installed is Concept S or Concept Small. The small version of Concept does not contain the IEC 32 simulator.