Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the PL7 Pro/Micro/Jr software be installed in different languages?

Issue

Can the PL7 Pro/Micro/Jr software be installed in different languages?

Product Line

PL7

Environment

PL7 Pro

Resolution

Yes, the PL7 Pro/Micro/Jr software can be installed in either English, French, Spanish, German or Italian. When installing the PL7 Pro/Micro/Jr software you will be asked to select the installation language...Image1